欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

阴极保护法-1

  • 2023.06.06 11:29:36
  • 米思米
  • 1915

 在此前的讲座中,我们已经讨论了金属体的腐蚀形态、产生的原因以及其处理方法等,下面让我们来探讨下这些腐蚀的预防方法。


 防腐蚀的基础是(1)使用不会腐蚀的金属体,(2)改善腐蚀环境。具体来说,包括:

 (1)通过将金属合金化使其成为电化学意义上的贵金属,或通过电镀或涂层处理使金属体耐腐蚀。

 (2)对于地下埋设物,利用中和剂对强腐蚀性的土壤进行改良,或在水中加入缓蚀剂(腐蚀抑制剂)等,从而将腐蚀环境变为非腐蚀环境。

 另外,虽然属于(1),但在装置和设备的设计及施工中,需要引入腐蚀问题,采取相应措施,通过消除缝隙腐蚀、浓差电池、流体流动不均匀、局部加热等,消除由于这些因素而引起的腐蚀。

 大型船舶、沿海设施、化工设备等广泛采用的腐蚀防护方法,是电化学防腐蚀保护法。这就是俗称的阴极保护法,但在实际操作中,包括阴极保护和阳极保护两种方法。


阴极保护法-1


(1)阴极保护法


 一艘始终浸泡在高腐蚀性海水中的船舶,会在铜合金的螺丝和船体钢板之间形成电池,作为电化学贱金属的钢板会被腐蚀。以前,为了防止这种情况,会在船尾安装锌锭。作为钢板溶解的替代而固定的锌锭会作为牺牲溶解,从而防止船体钢板发生腐蚀。这与屋顶等处使用的镀锌钢板的防腐蚀原理相同。此时,锌被称为牺牲阳极。

 阴极保护有两种方法。从外部直流电源供电以使目标物阴极极化,或者连接相对于目标物来说在电化学意义上更贱的金属。锌锭的案例属于后者,称为流电阳极法或牺牲阳极法,而前者则被称为外接电源法或通电法。

 

1)在牺牲阳极法中,作为牺牲阳极的包括锌、镁、铝等金属,但铝在淡水中往往比钢贵,所以无法使用,而在海水中,由于其钝化膜会被破坏,所以可以将铝作为贱金属使用。

2)外接电源法是采用石墨或铁氧体等不溶性阳极作为对向电极,将交流电整流后进行供电,从而提供足够的电流来克服从金属流向环境的腐蚀性电流。


阴极保护法-1


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities